This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PCM5100A 可以播放出20khz以上的信号么 比如使用192K采样率的时候输出一个90Khz的正弦波

如题 高于20Khz的信号会不会被过滤掉

比如 芯片内置了截止频率20khz左右的低通滤波器之类的......

想用这芯片做个信号源

  • 这是个音频 DAC , 384Khz 转换速率.

    我觉得问题不在于 DAC, 首先高频信号 比如你的 90Khz 信号怎么在 192kHz 采样率下保持下来? 一个正弦波就采到2个点.

    可能是最大最小值, 可能是接近 0 的两个点. 高频信号采样效果会比较差

x 出现错误。请重试或与管理员联系。