This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SR#1-818341843:关于AIC3204输入通道内部偏压的问题

尊敬的专家:
       您好!

       我们正在使用TI的TMDXEVM5515开发板和TMDXMDKDS3254模拟前端开发我们自己的系统。但在应用AIC3204AIC3254时碰到了片内偏压问题。附件给出了AIC3204的偏压情况。
       这个问题已困扰我们很长时间,请速协助解决!
       多谢!

       此致

敬礼

焦玉中

     

 
From: tiasia@ti.com [mailto:tiasia@ti.com]
Sent: September 07, 2012 5:23 PM
To: Yuzhong JIAO
Subject: From TI,AIC3204,SR#1-818341843
 

尊敬的客户Yu Zhong

非常感谢您与德州仪器中国产品信息中心联系。我们已经收到您的问题,并且给您的问题分配了一个方案号SR#1-818341843

建议您将问题PostTIE2E论坛上寻求音频专家解决:http://e2e.ti.com/
致礼

Mister Lei
德州仪器产品信息中心
联络我们: www.ti.com.cn/contactus
网络支持: www.ti.com.cn/home_d_allsupport

关于AIC3204输入通道内部偏压的问题v2.docx
  • 是不是和CM有关?从你的附件文档来看,应该是在内部PGA之前,共模电平就错了。手册上有提到通过CM mode可以切换内部的CM电压,对于1.8V VDD,CM=0.9V;对于1.5V VDD,CM0.75V。另外建议你测一下MICBIAS脚的电压,看看这个脚的电压在不同配置下是否和手册上写的一致。

  • 多谢Decapton Wang!

    我们测得的AVDD=1.76V,MICBIAS=1.25V。Common Mode Control Register采用默认值0x00。

    所以CM应该是0.9V。

    但是从外面测得的偏压却不是0.9V。

    改变CM的routing路径和电阻,可以影响到偏压大小。但不知道如何消除接收数据的偏压。

    外部无法控制CM的大小,通过内部寄存器也不知如何控制。感觉设置都不错,但接收数据偏压去不掉。

  • 下面是通道2和通道3在相同输入、相同配置情况下得到的信号:

    通道2

     

    通道3

    非常奇怪,电路相同、寄存器配置相同,但不同通道偏压、增益不一样,就连一个通道的左右通道都不相同。

    为什么?

  • 手册21页有typical circuit configuration,对照你的电路,发现2通道和3通道的输入端有上拉/下拉电阻没有连接。你可以试试看,把MICBIAS按照手册的建议连接方法,在你的电路上加几个上拉电阻和下拉电阻。

     

  • 从手册第9页看,LDOin=3.3V,CM0.9V时,在Mode 0下MICBIAS=1.25V。注意到测试条件里有REF脚接10uF电容到地,你检查一下你的电路,REF脚是否接对了。另外,用示波器抓一下IN2_L/R,IN3_L/R的波形,看看是不是进芯片之前,直流电平就已经不对了。

  • Decapton Wang,您好!

    首先我们检查了REF脚,发现没有问题。

    其次我们按照通道1的接法,为通道2和通道3加上了上拉电阻,四个电阻均为2k。下图为改造过后的原理图。

    不过,加上上拉电阻之后,情况并没有任何改观。下面给出了3个通道隔直电容两侧波形情况。

    1a、通道1左通道隔直电容左侧

     

    1b、通道1左通道隔直电容右侧

    1c、通道1右通道隔直电容左侧

    1d、通道1右通道隔直电容右侧

    2a、通道2左通道隔直电容左侧

     

    2b、通道2左通道隔直电容右侧

     

    2c、通道2右通道隔直电容左侧

     

    2d、通道2右通道隔直电容右侧

     

     

    3a、通道3左通道隔直电容左侧

     

    3b、通道3左通道隔直电容右侧

     

    3c、通道3右通道隔直电容左侧

     

    3d、通道3右通道隔直电容右侧

     

     总的情况可以用下面表格概述

                         隔直电容左/右偏压(mV)     隔直后信号

     通道1左              842  / 742                           正常

             1右              829  / 742                           正常

    通道2左               1090 / 12                            差

            2右               1090 / 11                            非常差

    通道3左                1137 / 886                         正常

            3右                1136 / 17                           差

    AIC3204音频输入通道配置.docx
  • 手册上的那幅图,IN2_L通过一个上拉电阻和MICBIAS连接,IN2_R通过一个下拉电阻到地,你的电路里怎么都连到MICBIAS上去了?试试把IN2_R连接下拉电阻到地行不行。

  • 手册上的那幅图,IN2_L通过一个上拉电阻和MICBIAS连接,IN2_R通过一个下拉电阻到地,你的电路里怎么都连到MICBIAS上去了?试试把IN2_R连接下拉电阻到地行不行。

  • Decapton Wang,您好!

    您所说的手册上的那幅图,它是差分输入,就是将一个Micphone的两个脚分别接到IN2_L和IN2_R。而TMDXEVM5515开发板根本不支持差分接入模式,因为除了通道1,余下的两个通道连接的是两个立体声输入端口。所以只能选择单端输入,除非对开发板进行较大的改动。

    我们就是采用单端接入模式。按理说,现在三个通道相同的电路,隔直后的波形应该差不多才对。但测量结果显示,三个通道差别巨大。

    为什么?难道芯片有问题?

  • 1. 从你之前发上来的图看,通道2的左通道和右通道在电容左侧都是有信号的,如果是单端信号,为什么会两个通道在左侧都有信号?

    2. 如果是单端信号,那么直流电平是多少?如果这个单端信号是个双极性信号,那么看上去IN2_R应该接到地;如果单端信号是有直流电平的,那IN2_R应该接一个直流电平,这个直流电平等于IN2_L的直流电平。

    3. 另外,对于单端信号,除了上面建议的方法,还可以试试像手册里那样,直接拉单端到IN3_R,同时用一个上拉电阻把连在IN3_R和MICBIAS之间,看看是否有改善。

  • 1、通道2连接一个立体声接口,左通道和右通道分别接一个Micphone。每个Micphone,一脚接MICBIAS,一脚接地。你看看通道1的连接就明白了。

  • 1. 等于说通道2上面实际上是挂了两个麦克风?我觉得这样不行,关键是你这两个麦克风共模电平不一定一样啊。如果共模不一样,很可能芯片会把共模的差别当成差模信号处理了。

    2. “手册上的那幅图,它是差分输入,就是将一个Micphone的两个脚分别接到IN2_L和IN2_R。而TMDXEVM5515开发板根本不支持差分接入模式,因为除了通道1,余下的两个通道连接的是两个立体声输入端口。所以只能选择单端输入,除非对开发板进行较大的改动。" 我不知道音频信号是有极性的还是无极性的,看上去像是无极性的,如果这样,你把IN2_R接地(飞一根线应该可以的?),把IN2_L接麦克风,然后再试试。

  • 你先看看AIC3204的Analog routing diagram,见下图。是单端还是差分输入,不仅取决于外部电路,也取决于AIC3204内部的routing方法。现在我们内外均采用单端接入。

     

  •  下面是在原图基础上所作的修改。三个通道没有区别。通道2和通道3用的是相同的MIC。

  • Charles, please contact me directly, 075526007846 or 15013819821.  Take this offline