hi~TIer
请教下使用TPA3116D2时碰到的问题。
PVCC=24V,在无输入的情况下,万用表测到左右声道的OUTP/N的直流值都不是PVCC/2=12V,而是只有4V。
测到输入端直流值只有2V,而不是3V。且FAULT一直是高电平,没有错误。
请问这种情况可能的原因有哪些?
谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hi~TIer
请教下使用TPA3116D2时碰到的问题。
PVCC=24V,在无输入的情况下,万用表测到左右声道的OUTP/N的直流值都不是PVCC/2=12V,而是只有4V。
测到输入端直流值只有2V,而不是3V。且FAULT一直是高电平,没有错误。
请问这种情况可能的原因有哪些?
谢谢~
在datasheet 的Table5中有关于不同PVCC时,DC detect threshold 电压值,18V时,Vos=3.9V。高于这个值会报错。 那么24V的时候,Vos(thres)肯定要大于3.9V,如果您测得为4V,显然不报错是正常的。没有输入的前提,为什么会是1/2PVCC呢?
table 5中的Vos是指OUTP与OUTN之间的offset直流值。当offset大于阈值时报错。但我这是测OUTP或者OUTN与GND之间的直流值。此处应该是PVCC/2,实测却不是。
TPA3116D2内部集成了voltage limiter,限制输出幅值大小。 那么plimit引脚您是如何处理的?如果也悬空,那么输出将被限制在很小的电压,并且DC dectection保护电路将不起作用。
按你说的现象确实是不正常的。
如果把PVCC电压调到12V和18V,输出上的直流电压分别是多少?