This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
评估了一下TPA3244,用的是官方参考电路,但是没有音乐输入的时候喇叭有高频噪音输出,不是之前D类的沙沙声。
一旦有音乐输入,就算是很小幅度,这种高频噪音就没有了,暂停音乐三五秒以后这种高频噪声又出来了
我现在采用BTL输出,环形铁硅铝磁环+CBB电容滤波
不知是否是电源引入的噪声,电路中看,您是直接把DVDD和AVDD接一起了,建议是把二者分开,模拟信号参考AVDD,数字信号参考DVDD,AVDD和DVDD最后用磁珠连接。
AVDD和DVDD只需一个1uF到地,不需要接一起也没有接一起。
模拟地和数字低也是汇接于PIN10、11处
问题找到了,原来是我测试用的手机的问题(垃圾锤子坚果)。
耳机头因为是用连线连接悬空感应进去噪声,插上3.5mm接苹果手机,噪声瞬间消失。
感谢各位的建议