Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364, TS5A3357
有如下需求,请专业人士帮忙推荐下芯片型号:
音频输入:1路模拟输入(L/R)
音频输出:支持2路(L/R),同一时间只输出1路(可以选择输出哪一路),其中一路接Speaker,另外一路接FM发射模块。即音频内容或者通过Speaker播放,或者通过FM发射模块发射出去。
Speaker规格:1W/8欧(或者2W/4欧)]
如果没有合适的芯片,请赐教实现方法,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢!
“把输入信号切换到不同的通道” 请问是输入信号切换还是输出信号切换?您的意思是不是功放输出到Speaker之前加一颗模拟开关?
选用专门的音频开关,因为有些音频开关内部设计了shunt switch,能有效减少在切换音频源时产生的click -and-pop音。 另外音频开关基本上也都属于Break-Before-Make类型,能有效减少信号失真,其次就是低导通电阻,THD+N特性也都优于普通模拟开关。hong wang7 说:谢谢!
是在功放输出到Speaker之前加一颗模拟开关?
请问模拟开关是需要专用的音频模拟开关,还是普通的模拟开关就可以?
谢谢!
请问有没有推荐的音频模拟选择开关的型号?
后面接收分别是Speaker和FM发射模块,这样的话是不是在功放前端加模拟开关比较好?如果经过功放之后功率变大,再经过模拟开关,那模拟开关的输入是否能接收大功率的信号还需要再确认吧
那你看下TS5A22364这款双通道SPDT音频开关。