This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3250 没有MUTE I/O,怎样防POP声

Other Parts Discussed in Thread: TPA3250

如题:TPA3250 没有MUTE I/O,怎样防POP声。

  • 没有mute或standby控制引脚,可以通过合理的上掉电顺序来避免POP声。

    TPA3250 datasheet中有描述它的特性:Click and Pop Free Startup and Stop

    那么在上掉电过程中,尽量保证系统主芯片先于TPA3250上电,也就是说,先给系统主芯片上电,再给TPA3250

    上电,掉电正好相反。 reset时序也要注意,上电时当所有VDD上电起来至少需要再经过400ms才将reset拉高。

    掉电也是,先将reset拉低,然后再 掉电。

  • 按规格书描述,(1)PVDD上电,延时400mS,拉高reset;(2)关电时,先将reset拉低;

    因我的系统没有MCU,所以采用了一种手动测试方法,先将reset夹持到地,再整机上电,然后释放reset,每次都有POP声。

  • 我也碰到同样的问题,请问您最后是怎么解决的?

  • 用个继电器延时合上就避免了。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。