This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
求推荐可用于PCM2912后的放大器,耳机电阻为32Ω。 感谢
从手册看, 这个器件能够直接驱动 32 Ω 的耳机了. 不知道为何还要加后级.
另外: 不建议在新的设计中使用这个器件了
替换型号 PCM2912A
嗯,型号就是PCM2912A
之所以要在后端加放大器是因为感觉现在的音量不够大。 另外就是后期可能会换阻抗较大的耳机,所以目前也要先做预留。
那可以考虑后级再加一级buffer,比如BUF634,可以驱动能更高阻抗的负载。