你好,各位ti的staff和fellow worker。
我在用TLV320AIC3254做一个项目。想用aic3254在单片机的响应下实现不同参数的带通滤波。现在问题如下:
1.想要实现的滤波模式有3个。我用PPS的时候界面如下图(输入是单端输入,IN1_L)
我已经设置了Biquad1里的参数,但是我发现没有办法再设置第二个带通滤波的参数了。(output说当前只能有一个模拟输入,模拟输入只能有一条线路输出)。那么请问怎么设置其他的参数呢?
2.我们在带通滤波的基础上,还想用analog low power bypass的工作模式,直接从单端输入不经ADC,DAC就从耳机输出。请问这种工作模式怎么设置?
3.若是把程序烧录进aic的时候是用I2C的两根数据线烧录程序吗?
4.芯片的RESET脚应该怎么接呢?我们是直接接上拉电阻再接高电平。
5.aic的供电是用LDO好还是不用好呢?我看到芯片手册的许多电路都选择了LDO,那么选用LDO在寄存器上又要怎么配置呢?
6.请问音量的调节是直接写在寄存器里还是可以用PPS里的volume控件?
问题比较多和乱,请见谅。