This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV320AIC3204输入端之间串音

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

TI工程师,你好!

    目前在调试TLV320AIC3204这颗芯片,把IN2L、IN2R、IN3L、IN3R都设为单端输入。当IN2L、IN2R有音频信号输入时,测量IN3L、IN3R这两个引脚发现有IN2L、IN2R串过来的信号,已确认肯定是从芯片内部串过来的。请问是为什么?还是因为我寄存器配置的有问题?

write_data_to_register( 0x00, 0x01); 

write_data_to_register( 0x34, 0x54);

write_data_to_register( 0x37, 0x54);

  • 在信号源端就发现串扰信号, 先看看硬件上有没有串扰的途径, 包括长的输入信号线的因素也检查一下

  •      你好,问题中已经说明是从芯片内部串过去的,是route到同一个PGA上的输入端之间相互干扰;做实验如下:1、IN2L和IN2R的交流耦合电容距离芯片很近,把这两个耦合电容拿掉,当IN3L、IN3R有信号输入时,IN2L、IN2R引脚依然能测到串扰信号;2、通过寄存器配置把IN2L和IN2R 不 route到MICPGA,就没有串扰信号了。

         从理论上讲,输入端进来应该先做Mix,然后到PGA,而mixer类似是一个加法器,各输入端之间不应该相互干扰的;先做不清楚什么原因,有可能是寄存器配置问题;希望Ti工程师给予答复,什么的情况下会存在我所描述的问题?如何解决?