This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

用PCM4104芯片走TDM通讯的硬件方式没有声音,求指导

Other Parts Discussed in Thread: PCM4104

方案采用PCM4104,以前有用IIS协议没有问题,这次采用TDM协议,8通道的。没有声音。求技术支持。下面是原理图。

时钟用的是LRCLK 48K,脉冲宽度为1bit

                    SCLK 12.288M

                    MCLK   12.288M

  • 既然问题只是因为改换了协议. 那可以确定外面的连接和信号及芯片是能正常工作的.

    只有检查跟协议有关的部分, 连接的引脚, 时序方面特别检查一下

  • 谢谢您的帮助,请问您对TDM时序了解多么。我今天把IC的引脚FTM0,和FTM1跳线成10,其他不动,走II2S芯片有信号输出。改回来走TDM依然没有。

    请问时序如图所示,不知道是否可以。

    黄色的是LRCLK     48K   蓝色的是位时钟SCLK 12.288M