This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于D类功放,TI有较好的推介芯片吗?

Other Parts Discussed in Thread: TAS5162, TAS5631B, TPA3255, TAS5261, TAS5186A, TPA3250, OPA541

您好,现在需要一个双电源供电大约可在正负5V到正负40V之间的D类功放,组成一个输出能到200W的音频放大器,请问有推介的芯片吗?谢谢

  • TAS5162,  TAS5631B 等. 

    不过要输出足够的功率, 电源的电压也不能低了

  • 您是需要模拟输入,还是数字PWM输入?

    模拟输入高功率D类功放的话可以看下TPA3255.

    数字输入的话看下TAS5261,TAS5186A。

  • 您好,我需要模拟输入一个正弦波信号,希望通过D类功放,进行放大,再输出这个正弦波信号,请问用什么TI芯片比较好?

  • 你好,请问你的要求是不是:

    1. 模拟输入,需要输出200W的正弦波,那请问,负载时多少欧姆?需要根据负载大小和功率确定供电电压;

        比如4欧姆负载,那么至少需要29V供电。

    2. 开头要求双电源供电,请问这个目的是什么,是为了输出正负极性的正弦波吗?这边建议使用单电源供电

        然后通过后续电路隔值即可;

    3. 请根据你的需要,参考一下: TPA3255, TPA3250.

    麻烦你详细描述一下你的需要,以及简略描述原因,这样便于我们推荐。、

    谢谢对TI的支持!

  • 您好,我想要模拟输入一个正弦波电压信号,通过D类芯片,将这个正弦波电压信号变为电流信号,然后整体外电路再做一个电流闭环,使输出电流不跟随负载的变化而变化。我想要输出更大的电流信号10A以上。

    1、最开始我使用的是TI的OPA541运放,但由于是线性运放,散热问题,严重影响了输出电流的大小,最大只能输出4A,后来考虑多个并联OPA541感觉效果也不是很明显,后来考虑使用D类功放,图所示为OPA541电路,通过一个电压跟随使电流闭环,输出电流不会跟随负载的变化而变化。

    2、考虑使用D类功放,按照音频放大器的模式搭建电路,使输出电流整体增加,且D类功放散热也比较好。

    3、由于最开始OPA541是双电源供电,为了方便希望D类的功放也能双电源供电,保证输出正负电流信号。

    4、由于电路需要,D类功放供电电压只要包括正负25V就可以。

    5、目前不知道选什么样的D类功放比较好,能满足以上的要求。

    希望能得到大家的帮助,谢谢!

  • 不好意思,刚忘记发图片了,以下是最开始采用的电路图,现在想把OPA541去掉,换成D类功放,保证也能实现此输入电压转化为输出电流信号的功能。

  • 不好意思,刚忘记发图片了,以下是最开始采用的电路图,现在想把OPA541去掉,换成D类功放,保证也能实现此输入电压转化为输出电流信号的功能。

  • 你好,根据你的描述:

    1. 首先,从参数上看,TPA3250和TPA3255单个通道输出最大电流分别是14A和17A,参数上可以满足你的要求。此外,class D原理和一般运放是不一样的,

         简单讲,就是将信号信息调制到PWM波的脉宽上。因此输出必须要接LC二阶滤波器才行,其输出功率与供电电源和负载相关。简单估算可以最大输出电流

         就等于供电电源/负载(当然,不能超过限定值)。

    2. 因此,class D的电路设计和OPA541是不一样的,具体请参考手册TPA3250。首先,这两款D类功放只支持单电源供电,供电电源范围:TPA3250典型值

        为12V~38V; TPA3255是18~53V。通常情况下,输出都是以BTL模式输出,可以理解为差分输出,因此,单电源供电就可以

        得到正负极性的信号。以你的要求为例,如果用单电源20V供电,那么在BTL模式下,输出电流大概就是20V/2欧姆=10A。如果是

        PBTL,则输出电流可以翻倍,原理可以理解为你这里的运放并联思想。只不过, class D可以直接配置这种并行模式。

    3. 考虑后面的LC设计,建议你这边可以参考一下PBTL配置,因为电感价格随着其承受电流增加而增加。以TPA3250为例,

        更建议你将输出四个通道配置PBTL,这样4个通道每个通道2.5A便可以达到你的要求。如果需要输出的正弦波电流信号频谱上更好,

        滤波器设计请参考我的数据手册推荐值。

    4. 综上来看,这里如果说用音频功放替换你原理图上的OPA541,需要你更改一下OPA541部分的原理图设计。

  • 您好,我查阅了相关资料,网上说AB类的功放也比D类功放稳定,目前我考虑先在网上买一个东芝1943/5200功率管的功放板,下面是我淘宝链接,能麻烦您看一下,选这个是否合理,能否实现我以上的功能,谢谢。https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.4.778d884dG5oAjd&id=8198994432