This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我是个新手,刚刚购买了AIC3262-stickevm开发板,想做一个实验,实现MIC-》ADC-》DSP-》DAC-》headphone这样的音频路径。连上CodecControl后,测试了“mic record”和“hp playback”,都可以正常工作。然后我试图做上面的路径实验时,一直没成功,无论是在“mic record”基础上打开DAC和HP输出,还是“在hp playback”基础上打开MIC输入(我的板子是IN2L/R)和ADC,始终不能实现对着MIC说话从耳机播出这样一个设想。请有这方面经验的朋友或TI工程师指点一下。
万分感谢!
问题是除了直观的听声音外,不知道还有那些手段可以trace或debug?
楼上的朋友,我加你好友没有回应呀。
TI的工程师们,麻烦指导一下。我在想是不是从dspA到dspD之间要设置通讯,是不是要用GDE先设置这样的通讯才行?
如何设置,请指点一下,谢谢!我现在遇到的问题是,板子播放声音没问题,LINE 1L 1R输入,录音,播放都没问题,只是信号从MIC3L 3R输入的时候,录音后播放无任何声音!
那显然是audio路径没打通吧,在CodecControl里设置一下,合上3L 3R到PGA的开关,另外,如果信号源是MIC的话确保打开MIC的偏置电压,偏置电压有两路,一个是外部的,一个是内部的,分别选一下,看看用的是哪个偏置电压。