请问TI工程师,对于这款芯片的demo板,我们进行输入插拔测试(DVD audio input),发现一个通道输出损坏,不知是何原因,请帮忙分析一下,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问TI工程师,对于这款芯片的demo板,我们进行输入插拔测试(DVD audio input),发现一个通道输出损坏,不知是何原因,请帮忙分析一下,谢谢。
Hi Kenneth,
对于TPA3123的Vin (RIN和LIN)输入范围,要求在-0.3V到7V之间,若超出此范围,会产生EOS使得TPA3123相应的管教损坏。根据你这个现象,请确认你们在插拔过程中是否会引入超出RIN和LIN的允许电压范围?
在你们实际应用中,通常是不需要在RIN/LIN频繁插拔了。若需要这样做,可增加一个保护器件(防止EOS、ESD损坏)避免这个问题,谢谢!
best regards,
Steven
非常感谢TI工程师专业的回答,确实在DVD插拔时spike会超过10V。
一般情况下不会频繁插拔,只是特殊应用而已,看起来得要加个保护器件才好。
Hi steven
在使用中发现TPA3123的输出声音很小,测试条件是 输入:用手机的音频输出,音量开到最大。输出:使用6欧的speaker,最大允许功率10W。供电:20V。增益:TPA3123的gain跳线帽都拔掉。电路板:使用demo板。
我看到demo上设计是配合4欧输出的,请问6欧输出会导致音量很小吗?谢谢
best regards
guodong
你好:
换成6ohm喇叭,声音不会变的很小。
建议你首先测试输入,看芯片的输入信号是否正常,看是否输入信号过小,还有就是你的输入和手机是怎么连接的,然后检查芯片的BSL,BSR,LOUT和ROUT看输出的电压是否正常。如果输出的PWM不正常建议检查自举电容C12和C15是否坏了,电源供电是否正常。
你也可以换成电阻负载试一下,看是不是有类似的情况。