This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tas5630接地问题

Other Parts Discussed in Thread: TAS5630, TAS5631

ti工程师,您好。

     tas5630dkd手册上要求thermal pad与散热器需要良好的接地。但是我采用设备的外壳作为散热器与thermal pad相连,设备外壳是与交流电的大地相连的。现在问题就出现了,大地-外壳-thermal pad-agnd/gnd,最终agnd/gnd与大地相连了,但是这是我不希望出现的,因为agnd/gnd是通过AC-DC模块得到的信号参考地,与大地相连就会烧毁AC-DC模块。

       像这样的情况该如何解决,谢谢!

       祝好!

       武帅兵

  • 您好,

    通常,系统地通过机壳与大地相连可以增强系统的可靠性,不会烧毁AC-DC模块的。

    TAS5630的散热焊盘通过散热膏/导热硅胶与散热器(也包括机壳)相连,散热膏/导热硅胶是非导体,非容性的,理论上,如果导热硅胶选择适当,连接良好,散热器和芯片的散热焊盘是可以做到电气绝缘的。

  • 您好,Chen先生,谢谢您的回复

    目前采用的AC-DC模块见图片,AC-DC模块的外壳是连接到交流电的大地上的。而AC-DC模块的输出端-out1是作为参考地的,参考地与大地是决不能相连的。这也就是为什么我们想将散热焊盘与外壳隔离的原因。

    另外,我想问一下所讲的“tas5630散热器良好的接地”中的“地”是指的电路板的信号参考地吗?如果是指信号参考地,那么散热焊盘又如何与之相连呢?

     

    再次感谢您!

    SCHEMATIC1 _ PAGE3.pdf
  • 您好,

    需要判断下原理图中的U2内部是否是输入输出隔离的,你可以再仔细查看一下规格书。如果是隔离的的,OUT-是可以和大地相连的,这是一个系统设计,连或不连取决于一些系统指标,比如EMI,散热等等。如果没有隔离,则不可以将OUT-与大地相连,这样的话,这个电路结构是不适合TAS5630的。

    TI有600W隔离PFC的参考设计,专门为TAS5630做的电源模块,链接如下,可供参考:

    A 600-W, Isolated PFC Power Supply for AVR Amplifiers Based on the TAS5630 and TAS5631

    www.ti.com/.../slou293c.pdf

    散热器良好接地中的地是指电路板上TAS5630的信号地,也是功率地,也是整个系统的地。在固定散热器时,可以通过螺钉将散热器紧紧地与PCB连接起来,同时实现电气连接。在TAS5630下面是有一个完整的ground plane。请参考规格书第25页PCBlayout guide,并建议严格按照EVM的layout制版,提高系统鲁棒性。

  • 您好,Chen先生,谢谢您的回复,您的回复非常清晰的解释了我的疑问。我会按照您的建议进行改进!

    祝好!

    武帅兵