1.我们在使用PCM4204EVM开发板时,发现J1-J4音频输入端(接麦克风)没有加偏置电压,但是上电后测量此处时是存在电压的,所以我想咨询一下在使用过程中是否还需要在J1-J4音频输入端加上一个固定的2V-3.3V左右的偏置电压?如果接麦克风的话是不是只需要直接将麦克风两个管脚接到J1-J4的2脚与6脚上即可?
.
2.如果需要将PCM4204这个芯片工作在I2S slave模式的话,提供给PCM4204的SCKI是不是只能通过板子外部提供,不能使用开发板上的两个晶振提供SCKI时钟给PCM4204!
以上两个问题收到请帮忙回复,谢谢!