This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

有关AIC33在使用过程中出现的棘手问题请教!

我将AIC33的DIN和DOUT脚用短路的方式实现自环时,说话的声音稍微大点的时候,会在声音上叠加一个“噼啪”声,或则用嘴向MIC连续吹气,自环后听到的声音则是不连续的声音,而是端端虚虚,请问有什么方式可以解决,AGC没有用,高通滤波用不用效果都一样,采用8KHZ采样,16BIT线性码的方式。谢谢!

  • Hi Peng Zhang:

    首先,直接将IC 的DIN/DOUT 直接短路的做法是不推荐的,这两个pin都有DC输出,直接将两个DC接在一起会引发未知问题.如果一定要接成自循环结构,必须有DC-blocking 电容;

    关于您的问题, 有两个方向可以帮助你理清:

    1.在AIC33内是否有直接将DIN又routing 到DOUT? 如果是, 那么你看到这个现象就和在唱卡拉OK时当MIC对着SPK时产生啸叫的原理一致了. 详细信息可以参考我在另外一个帖子中关于啸叫产生原因的描述:www.deyisupport.com/.../14334.aspx

    解决方案是:(1).断开AIC33内部循环回路;(2)设定通路的Gain<=0dB;

    2.如果内部通路已经断开问题依旧,check一下是否是通路gain过大导致信号截至是真?

  • 我已经将DIN和DOUT按照您的建议断开了,我的应用是电话机(特殊电话),不是普通两线电话机,具体如下:一个-35db的驻极体,用AIC33的偏置电压3.3V上拉一个2K的电阻,然后串一个51K电阻和0.47电容到AIC33的输入端,在阻容之间对地接了一个75K的电阻来对该驻极体信号做衰减,该信号经过PGA后进ADC,然后上交换机,但是声音偏大的时候,会有上述的“噼啪”声,用嘴吹气的话则声音不连续,我的疑问是如果是截顶失真了,最起码声音应该是连续的呀,所以比较疑惑,不应该有“吱吱啦啦”的,类似喇叭的功率不够大而共振的那种声音,但是目前已经排除了这个问题。所以期待您能提供更好的解决办法,谢谢,更希望电话交流,我的电话是18002218996,谢谢!

  • 张工:请将你们听到的声音录下来,以附件形式传上来。我们需要确定下是什么原因所致,并且需要你尝试下将Short Circuit Detection 全部关闭具体修改寄存器(page0,register95,register96),看是否听到的声音还是不是不连续的。如果是连续的说明是过流保护所致。

  • 有三种类型的声音,听听看。

    吹气.rar
  • 正对麦克风讲话时,麦克风承受的声音很大。特别是对着麦克风吹气时,很容易超过麦克风承受的声音,造成振膜打底。不妨先排除是不是麦克风振膜的振幅已经到了极限。-35dB的麦克风,灵敏度很高了,如果内部不带放大,仅靠振膜结构提高灵敏度,有可能通过牺牲振膜幅度来提高灵敏度。具体可以咨询一下麦克风厂商。

    要验证是不是AIC33内部电路的问题,可以去除麦克风,用信号源模拟麦麦克风输出。麦克风的灵敏度-35dB, 在声压为94dB时电压输出为17.8mV。你可用100~200mV的信号模拟大声压下的麦克风输出信号,看AIC33电路输出是否正常。

    通过上面办法,先把问题定位在是麦克风还是AIC33,把故障范围缩小。