This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于数字功放TAS6424的两个问题



Dear All
我是赛梅斯凯科技有限公司的硬件工程师,正在使用贵公司D-AMP等元器件研发汽车多媒体音响。
目前我们公司即将投入量产,现有两个问题需要解决:
1.TAS6424性能指标测试不达标,必须使用AP仪器测试。这样在研发和生产线测试有误差。
   如果需要接外部滤波器请提供参数供我们制作可以统一指标。
2.EMC CE不能通过。整改过电源及负载电阻电容等参数还是不行。去掉6424电源后可以通过。
以上两个问题困扰我们无法继续试验,请予大力技术支持。
==========================
 Best Regards
 姚永亮 (硬件部)

深圳市赛梅斯凯科技有限公司

Semisky(ShenZhen) Technology Co.Ltd

E-mail:yaoyongliang@semisky.com
Tel:0755-86000884 

Mobile:13725577956
Fax: 0755-86000815

Add:深圳市龙华新区广电文化创意产业园1栋18楼

Http://www.semisky.com

  • 1. 您具体指什么参数不达标?原理图以及layout 请参考EVM User Guide: www.ti.com/.../slou453a.pdf
    滤波器的设计您可以参考:www.ti.com/.../slaa701a.pdf
    2. 关于EMC,如果是您电源引起的,您更多考虑的是您电源设计部分的电路的优化。
  • 1.收音、USB的信噪比、分离度、高频失真度不达标。因输出有载波的原因,在TI的深圳办公室用AP测试OK。他们建议在测试指标时我们整机到负载再加个二级滤波器连接仪器测试指标(我们是普通仪器),但是没有相应的规格文件遵循。需要制定标准以便研发和生产有所依据。

    2.EMC的CE高端指标超(广州五所),50~108MHz干扰超,基本是功放2.1MHz的PWM倍频干扰。目前没有合适的解决办法。