This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

有关OPA1632芯片特性差异问题

Other Parts Discussed in Thread: OPA1632

产品中使用了OPA1632器件作为单端转差分运放。系统的原理图如下图示意图所示:

图中电路工作原理为:恒流源产生一个直流激励,驱动负载线圈抬起(负载线圈可以理解为通电弹簧),之后通过模拟开关断开恒流源,负载线圈做衰减震荡运动,通过线圈后端电路对衰减震荡波形进行采样。

实际测试结果发现,三块同样电路只有一块电路同标准测试设备测得的结果一致。其它两块均有一定量的偏差,此外,将正常的一块电路的OPA1632解焊到其它两块电路上,其它两块电路也工作正常,将其他两块电路的OPA1632解焊到之前正常的电路上,该电路也变得不正常。因此定位是OPA1632导致的电路板测试结果差异。

已经更换了不同渠道的芯片来源,并选择了不同批次芯片进行对比,发现仍存在该问题。目前仅发现一片OPA1632测试结果没有偏差(共计实验5片,其中2片从正规渠道购得(云汉芯城))。

已经被这个问题折磨了好多日,麻烦TI的各位攻城狮们帮忙分析下原因~~不胜感激,产品亟待发售,十分捉急。谢谢!

  • 产品中使用OPA1632遇到了一个很奇怪的问题,产品的电路原理图如下图所示:

    图中电路大体工作流程是恒流源给出一个直流激励,幅度大约500mV,然后通过模拟开关断开,此时负载(可以看作是一个通电弹簧)做衰减震荡,对应输出电压波形相同,衰减震荡频率小于100Hz。用图示电路采集衰减震荡过程,计算衰减震荡的相关参数。

    目前的问题是,焊接了三块电路,发现其中只有一块同标准设备的测试结果相同,其它两块均有偏差,通过排查定位在OPA1632上,具体现象是:正常一块电路上的OPA1632移到那一块电路上,哪一块电路就正常了,因此可以确定是OP1632的个体差异问题。曾经怀疑过批次和拆机件,更换过不同批次和不同渠道的芯片,均有上述问题(目前就发现一片同标准设备测试结果相同的,其余均有差异)。

    麻烦诸位TI的攻城狮们帮忙解答,困扰很久了,谢谢!!!

  • 产品中使用OPA1632遇到了一个很奇怪的问题,产品的电路原理图如下图所示:

    图中电路大体工作流程是恒流源给出一个直流激励,幅度大约500mV,然后通过模拟开关断开,此时负载(可以看作是一个通电弹簧)做衰减震荡,对应输出电压波形相同,衰减震荡频率小于100Hz。用图示电路采集衰减震荡过程,计算衰减震荡的相关参数。

    目前的问题是,焊接了三块电路,发现其中只有一块同标准设备的测试结果相同,其它两块均有偏差,通过排查定位在OPA1632上,具体现象是:正常一块电路上的OPA1632移到那一块电路上,哪一块电路就正常了,因此可以确定是OP1632的个体差异问题。曾经怀疑过批次和拆机件,更换过不同批次和不同渠道的芯片,均有上述问题(目前就发现一片同标准设备测试结果相同的,其余均有差异)。

    麻烦诸位TI的攻城狮们帮忙解答,困扰很久了,谢谢!!!

  • 其它两块均有一定量的偏差, 这可能来自于失调. 由于这个参数在一个范围內的, 你不能依赖个别特性的
    可以验证一下, 如果是这个原因,考虑用偏置来消除这个影响
  • 根据交叉实验可以说明是OPA1632的问题,是同一批次购买的吗?也是同一个渠道购买的是吗?
x 出现错误。请重试或与管理员联系。