大家好,
我们的新板子用了三颗3118芯片做了三分频功放,三颗分别负责高中低音,输入电源适配器是19V6.75A,前级5532做了电分,分别进三颗3118,低音4欧60W,中音+高音20W×2,原理图完全按照官方图纸做的,所以现在板子问题想请教一下:
1,静态温度很高,机箱内能达到70度以上,机箱密封,有铝背板散热,这个静态温升应该是我们的layout问题吧,附图参考。
2,目前三颗芯片全部做主模式,未作主从设置,AM频率为1.2mHz,不知温度是否受此影响。
3,功放增益设置都是最小增益了,输出LC我们吧10UH换成22UH之后电感的温度降了很多,但是0.68UF未做更换,是否需要更换呢?·
付图纸参考