This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS5711芯片发热严重

Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请教TI的各位FAE,我现在用两颗TAS5711做2.1,开机后,在不播放音乐的情况下,5711芯片温度迅速升高,如果播放音乐一段时间,温度更是烫的离谱,达到80多度,开始怀疑是输出网络的参数没有选好,我断开了所有的输出网络,还是老样子,温度升高的严重,请教TI的FAE,像这种问题该如何解决,造成静态功耗大的原因一般有哪些。谢谢!

  • 1. 2.1 mode时,SSTIMER pin 悬空,您原理图上接了一个电容到GND,寄存器0x05 bit D7=1。
    2. 检查下Fault pin是高电平还是低电平。
    3. 您的扬声器功率和阻抗分别多大?TAS5711可以带20-W Into an 8-Ω Load,建议您测试下空载时是否还发热严重。
  • Dear  Mickey,

             在空载情况下,温升还是很高,另外,我拆掉了输出的滤波电感和RC,温升还是很高。

  • 建议您重新确认下我上面的其他情况,另外,建议散热焊盘接GND。
  • Dear Mickey,
    按照您提供的三个方式:
    1. 2.1 mode时,SSTIMER pin 悬空,您原理图上接了一个电容到GND,寄存器0x05 bit D7=1。
    已经按您的方式去掉了SSTIMER PIN到地的电容,将该脚悬空了,仍然是发热严重
    2. 检查下Fault pin是高电平还是低电平。
    两个5711的A-SEL是3.2V,高电平,请问有无问题?
    3. 您的扬声器功率和阻抗分别多大?TAS5711可以带20-W Into an 8-Ω Load,建议您测试下空载时是否还发热严重。
    喇叭阻抗是8Ω的,现在的问题是,我现在把输出电感都拆掉了,等于是在空载状态下,发热还是很严重。
    另外,5711的散热焊盘是加了地的,并且打了过孔到底层,底层做了大面的开窗散热,5711本身加装了散热片。
    开机空载情况下,用红外测温枪测试5711表面的温度达到53℃
    还请帮忙看下我的原理图,用两颗5711做2.1,我的原理图有没有其他问题。
    非常感谢!