This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tas5613工作不正常

Other Parts Discussed in Thread: TAS5613, TAS5704, TAS5630

专家好,

TAS5613给的供电电压为VDD=GVDD=12V,PVDD24V,采用的模式为M3M2M1=010,2*BTL的BD mode,现在的问题是我只用了一个差分输出,即GVDD_A,B,PVDD_A,B。C和D没有供电,这样会不会造成欠压告警? OTW1为1?但是我将C和D的GVDD和PVDD都接上12V和24V后,SD,OTW1,OTW2为010,而手册中的Error Reporting里面并没有010的选项?且手册讲将RESET接0后,不管是否有fault都会将SD拉高,但是我将RESET接0后,SD依然为低,不知道这是什么原因,请指点。谢谢!

  • 您好:

                请问你是在我们的EVM板上进行测试还是在自己的板子上进行测试,若是您自己的做的板子,请将原理图传上。当你使用BTL模式输出时,不接GVDD和PVDD的C与D时,SD脚不会拉低,当温度正常时,OTW1与OTW2也为1,A与B可以正常输出。由你所说出现的010这种情况是不合理的,当OTW1为0时表明温度大于100度,当OTW2为0时表明温度高于125度。也就是说当温度大于125度时,OTW1必为0。

  • 您好:

       我想请问下,您是否了解20W的音频功放芯片Tas5704,我按照EV板,自己画了个电路图,板子也做出来了,但是调试的时候,始终没有输出,现在仅能在输出端测到PWM波,接到扬声器没有声音,这是我的毕业论文,请大侠赐教啊! 如果可以的话,我把电路图给您穿上来

  • 您好,这个问题已经解决了,主要是因为我的GVDD和PVDD的C,D两端没有供电造成的,现在已经能正常输出波形了 但是目前又遇到个问题,请专家帮忙,第一张图是5613输出通过10:60的变压器将输出电压增加的原理图,变压器后端接的50ohm左右的负载(可能不是纯阻性负载),问题是在不接负载的时候,波形是第三张图,接上负载的时候变成了第二张图那样,出现了失真的情况,请专家推荐一下这种情况需要在什么地方做匹配修改才能将失真降低到最低。谢谢

  • 你好:

                当你不接负载的时候,你的负载相当于轻载,此时电流没有很大,但是当你接50ohm电阻时,等效到变压器源边你的负载变为50/36=1.38ohm,此时电流需要很大,而我们功放有最低的负载电阻值,此时你看到你在不接负载和接负载时的电压明显不同,那是因为你的电压被你的负载拉下来了。你可以试着加大你的负载电阻,你的输出应该会变好。

  • 你好:

                 请将电路图传上来。我们可以帮你看下

  • 估计你用这个线路来驱动换能器,你现在的线路不带负载工作芯片也会很热,要是带负载失真大是一方面,最重要的是稳定性解决不了,如果猝发的脉冲频率变化不大可以使用改进型的线路,如果发送的脉冲频率范围很宽,这个线路就不能用。

  • 我将变压器的变比降低了,然后将输出幅度提高,这个问题就解决了。。。 谢谢您的建议

  • 您好,  这个是用来驱动换能器的 目前信号为10ms的20~30KHz信号,通过减小换能器变比将等效阻抗提高后,失真就消失了,目前没有看见您说的稳定性的问题,不知道是什么原因会导致这个问题,另外改进型的电路是什么呢?谢谢

  • 你用的是窄频信号,可以在同样的功率输出比如100W,你对比一下,带换能器的估计很热,我们对比测试过的,可靠性很差,另外你发几个满幅度的窄脉冲到负载试试可靠性。比如2Vrms信号。当时做测试时,不同的变压器做了几十个。用TAS5630,带150W的负载。