专家好,
TAS5613给的供电电压为VDD=GVDD=12V,PVDD24V,采用的模式为M3M2M1=010,2*BTL的BD mode,现在的问题是我只用了一个差分输出,即GVDD_A,B,PVDD_A,B。C和D没有供电,这样会不会造成欠压告警? OTW1为1?但是我将C和D的GVDD和PVDD都接上12V和24V后,SD,OTW1,OTW2为010,而手册中的Error Reporting里面并没有010的选项?且手册讲将RESET接0后,不管是否有fault都会将SD拉高,但是我将RESET接0后,SD依然为低,不知道这是什么原因,请指点。谢谢!