This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PurePath Studio 画出来的程序怎么下到Mini DSP里?

 PurePath Studio 画出来的程序怎么下到Mini DSP里?还有我想请问一下,PurePath Studio 里面的均衡 及动态控制程序模块能不能支持参数在线可调? 如果可以,怎么控制?

  • 你好:

                 可以通过Build-->Download Code将画出来的界面下载到MiniDSP里,里面的均衡与动态范围控制模块可以在线调试。只要Download code后,点击控件打开GUI就可以调节参数,参数的具体细节可参见各个控件的Help文档。

  • 呃,我意思是  如果用PurePath Studio 来开发,至少需要哪些硬件平台?是不是需要像DSP一样买仿真器来下载?还是把程序直接DOWN到MCU里面再写给MINIDSP?

    刚刚接触miniDSP,还有点不懂,谢谢耐心指教咯

     

  • MiniDSP的配置是通过I2C接口配置的。其实不需要买仿真器,我们的EVM板上有一个USB转I2C的一个芯片,可以通过电脑的USB口对MiniDSP进行配置,使用PPS进行在线调试。你所说的把程序Down到MCU也可以,是使用PPS软件生成一个.h的配置文件,此时可以通过主控(MCU)使用I2C口调用.h文件对MiniDSP进行配置,不过使用此种方法无法进行在线调试。

  • PurePath™ Studio 图形开发环境  
      邮箱 252408976@qq.com,申请了好久都没有下来