TPA3128 MODSEL Pin 是接地的.
1. 在AD模式 静态电流会比BD模式超出20mA;
2. 失真AD模式在1W时失真 AD模式0.4%,BD会去到1.0%.
为什么差异会这么大?(滤波器设置的是20-40KHz+/-1dB).
是否有甚麼建議跟方向?? 謝謝!
P.S: 这里说的BD和AD是功放输出后级LC滤波器中的C的连接方式,BD是电容对地,AD是电容并联在正负之间。
BD模式配置: 静态电流大概为17mA
AD模式配置:
因为设计要求频响达到40K,且频率失真不能超过百分之一,目前的BD模式在10K的1W的时候失真已经有百分之0.9了,满功率15W的时候失真在百分之四多,故调整后改用AD模式