This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

音频功放TAS3251应用参数问题

1、规格书标称的的220W/3Ω,350W/2Ω该如何理解,是在芯片输出管脚接2Ω负载,2Ω负载上可以得到280W的功率?假如PVDD=36V,那是不是可以理解为280W输出,芯片输出280/36=7.8A电流?

2、目前应用需求:将2kHz的信号作为载波信号,发送到2Ω的负载上(不存在失真度的要求),选用音频PA是否可行?

  • 1.是的,350W/2Ω指的是3ohm负载的前提下,输出功率能达到350W。
    输出功率是都指的有效值,即Vout(RMS)*Iout(RMS)。 因此7.8A指的是无失真前提下,最大输出peak电流,应该再乘以0.707 转换为有效值。

    2. 选功放的话,那就要看输出功率的要求了,如果是2ohm负载,36V供电,那么输出无失真的最大输出功率为( 0.707*36)^2/20hm=324W .如果满足您的输出功率要求,那么这款就没问题。 当然输出功率是和供电电压,效率,THD+N都有关系的,这些因素都应考虑进去。
  • 多谢解答,继续咨询两个问题:
    1、音频功放可接受的输入频率范围是多少?之前没接触过音频功放,我的需求是想输入2KHz的信号,输出也是2KHz的信号,只是功率满足我的应用需求,看规格书该类功放是PWM调整输出的,是不是说其输出端的频率是固定的几百KHz的Fpwm,只是占空比不同而已?
    如果是这种情况那有没有类似的功放产品,满足我的应用需求(即:输出是输入信号幅值的放大);
    2、规格书标称驱动负载阻抗4-8Ω场景,如果负载阻抗不是标称值,假如是20Ω,那功放的输出功率是什么情况,会因为阻抗不匹配而无功率输出?还是说有功率输出,只是功率大小会降低?
    谢谢。
  • 1. 音频信号的输入频率为20Hz~20Khz。
    2. 如果datasheet中标注的负载最小是4ohm的话,那么如果是2ohm负载,建议选用其他功放,因为负载越小的话,输出功率就会越大,那么对于最小为4ohm的芯片来说,如果带载2ohm的时候,输出电流会提高,是否会发生OC保护等,都是需要考虑的。
    您现在应用是带载2ohm对输出功率有什么要求? 如果只是单纯的放大,可以参考我们的音频运放芯片:
    www.ti.com/.../featured-products.html