一个声道有VOUTRN和VOUTRP,而我只想使用VOUTRN,那么VOUTRP引脚应该如何处理吗?悬空,还是电阻下拉到地?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
一个声道有VOUTRN和VOUTRP,而我只想使用VOUTRN,那么VOUTRP引脚应该如何处理吗?悬空,还是电阻下拉到地?
WM8741差分输出肯定是对称的,我问是悬空还是电阻下拉就是为了给它一个什么样的负载,需要明确的答案。。
1:悬空
2:2K电阻下拉
3:其它方式。
您好,WM8741 是TI的音频产品吗?我在官网上没找到这颗料呢。
关于差分输出引脚,如果想作为单端输出也是可以的,那么不用的引脚比如VOUTRP可以接地处理。
但是如果这是一款音频功放,那么需要考虑单端输出的功率问题,是否带载能力足够。
哈哈哈,是我搞错了,原来注册想问TPA152的问题,结果把WM8741的问题 发上来了。。
非常感谢答复!
已参考其它产品手册,接下拉电阻了。