请问如何调整,才能在输入信号改变的情况下,38和39这两个引脚输出的PWM产生变化?通过配置I2C可以调整这三个AD Mode, BD Mode and Ternary Mode模式,但是输入信号发生改变的情况下,输出的PWM为什么不跟随输入信号发生变化?评估板输入的是占空比改变的方波信号,但是图示引脚输出的PWM保持不变,这是为什么?应该通过那个寄存器配置调整,感谢您的解答
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问如何调整,才能在输入信号改变的情况下,38和39这两个引脚输出的PWM产生变化?通过配置I2C可以调整这三个AD Mode, BD Mode and Ternary Mode模式,但是输入信号发生改变的情况下,输出的PWM为什么不跟随输入信号发生变化?评估板输入的是占空比改变的方波信号,但是图示引脚输出的PWM保持不变,这是为什么?应该通过那个寄存器配置调整,感谢您的解答