Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505
1. 我在TAS2505-Q1 EVM的網頁下載的CodecControl裡面只有TAS2521EVM, 是否有TAS2505-Q1的?
2. 原先EVM status顯示是Connected, 但是ProgramCodec之後, 顯示通訊錯誤, 如圖. 輸出沒聲音.
但是MCLK, LRCLK, BCLK, DIN 都有資料, 也正常. 就是SPKM & SPKP 沒有輸出.
如果燒錄完範例code還是顯示connected, 那撥出聲音就正常.
請問這是甚麼原因造成, 我需要重新燒EVM的FW嗎?
3. TAS2505設置成Master, 輸入24MHz, 輸出BCLK/LRCLK. 支持44.1K, 應該怎麼配置寄存器??
4. 接上USB,裝置管理員顯示Usb Mini EVM, 拔掉馬上再插入USB, 會顯示DFU, 要斷電一會再接才會正常. 但是出現2的問題. 請協助
5. EVM上面的GPLED1 & GPLED2是甚麼功能的指示燈?