This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS5611有M1,M2,M3模式设置脚,请教一下芯片的AD模式 BD模式有何区别?

Other Parts Discussed in Thread: TAS5611

TAS5611有M1,M2,M3模式设置脚,请教一下芯片的AD模式  BD模式有何区别?

  • 您好,
    AD调制没有共模信号,BD调制有共模信号,不同的调制模式需要不同架构的LC滤波器。具体工作原理请参考链接第二部分:
    www.ti.com.cn/.../slaa701a.pdf
  • 转载的内容,也可以参考一下
    以模拟class-D为例。首先BD型class-D工作原理可简单表述:输入信号与其反相信号分别与比较器(比较器另一输入为三角波或锯齿波)比较得到PWM信号,然后分别驱动两个半桥功率级。所以其负载只能为桥接。
    AD型class-D工作原理可简单表述:输入信号与比较器(比较器另一输入为三角波或锯齿波)比较得到PWM信号,然后可直接驱动单端半桥功率级输出,也可直接驱动差分H桥功率级输出(另一路PWM信号取反)。
    所以BD型class-D比AD型class-D工结构复杂,理论上,BD型class-D比AD型class-D性能好(即thd+n低)。但是BD型class-D需要H桥式功率级,成本大,但是无输入时,负载基本无电流,所以功耗较小。而AD型class-D既可接单端半桥式功率级(成本低,需要隔直电容),也可接H桥式功率级,更灵活。