Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255-Q1
您好!
在TPA3255以及TPA3255-Q1的datasheet中, GVDD电压供应部分有些不大懂。 在3255EVM中,中电压供应是12V没有歧义。而TPA3255-Q1的GVDD电压要求是10.6V,也就是说不能用12V的电压去供应。 而具体如何输入这一路电压,不是很明白。对于TPA3255-Q1,是否可以直接在GVDD和GND接电容而不用输入10.6V供电,只输入PVDD电压呢?
另外,我并没有使用外部控制器控制 /RESET 脚,要达到上电始终自动工作的功能,是否可以将/RESET脚和DVDD连接实现开机工作呢? 因为实验发现,悬空/RESET脚会导致不能正常工作。如果要设置/FAULT从低电位变为高电位后自动RESET,是否可以如TPA3128一样,将/RESET和/Fault连接,在用100k的电阻上拉到DVDD呢?
此外,C_Start脚连接的电容偏大是否只是会造成开机启动速度变慢的问题,而不会对正常工作造成影响呢?
盼复。