This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用TAS5630B功放芯片,针对功放上电打开继电器,砰的一声有没有什么办法解决,可以的话请推荐个电路,

Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B, NE555

使用TAS5630B功放芯片,针对功放上电打开继电器,砰的一声有没有什么办法解决,可以的话请推荐个电路,

  • 这是典型的干扰问题,干扰源是继电器动作;你要想办法查到干扰路径, 电源线, 信号线,地线,环境辐射,针对性地去解决

  • 您好,

    您是将继电器用作了TAS5630B供电开关了吗,您是用在TAS5630B的哪个供电电源上了,如果不用继电器直接电源供电有没有这个问题呢
  • 继电器是在音频输出端

  • 加大延时合继电器既可。
    NE555等单稳多谐可以宽范围调节延时。
  • 能解释下POP声的来源不,是芯片内部产生还是外部哪里来的干扰,产生原理是怎么的?

  • 您好,继电器直接接在音频输出端,继电器的通断肯定会对音频波形造成影响,可以用示波器看下继电器通断时音频波形。
    继电器供电是与TAS5630B共用电源吗 ,继电器内有线圈,继电器的通断对电源应该也有影响的。
  • j继电器没有共用电源

  • 继电器在音频输出端,试过加0.5s延时,先打开TAS5630B的电源,0.5s后打开继电器,pop声音依然存在
  • 延时合继电器,是硬件上类似RC延时电路,缓慢打开继电器,还是可以软件上控制继电器打开开关,tAS5630B先通电,软件控制延时1s或2s在打开继电器?

  • 数字功放只要上电就输出方波,由于输出LC不能完全滤去找个方波,实测大约还有3V左右的正玄波,如果用继电器控制接通喇叭,无论什么情况都会有这个爆音的,你可以尝试控制5630的待机引脚,上电期间或静音期间控制5630的待机引脚,让功放处于待机状态,要放音时先吸合继电器,然后再释放待机功能,这样可以解决爆音,其实你可以取消继电器的,除非你是用来做过载保护的快速断开负载防止炸机,否则加继电器是没有多大意义的,用5630本身的静音功能和待机功能都可以解决你的问题了

x 出现错误。请重试或与管理员联系。