This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3221功放问题

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

各位大神好,现在这个功放工作后莫名其妙就烧掉了,有时候工作中又无故不工作(需要重新复位)。内部LDO正常,MUTE正常工作有5V,不正常的时候2V左右。输出正常1/2VCC,不正常时有时候4V,有时候8V。

  • 我的同你一样情况,工作后莫名其妙就烧掉,已烧十多只了,一头雾水
  • 您好, 当TPA3221 不工作时, 用示波器测量下OTW_CLI 和Fault的输出情况,因为TPA3221 内部有保护电路,一旦有过流,过温,过载的现象发生时启动自动保护电路,所以reset之后会重新工作。

    另外,TPA3221的输出端如果对地短路的话,也会进入保护状态,内部集成了PPSC保护电路,所以可测量下芯片不正常工作,看是否输出对地短路。 一旦取消对地短路,reset之后也是可以重新恢复正常工作的。

    电路图方面建议是按照EVM user‘s guide中推荐的电路,包括电源的去耦电容等。