This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3118和TPA3116这两款芯片的负载

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TPA3118D2

在BTL模式下,有没有要求负载要一致?可不可以负载是不同的单元?如果是两颗不同的单元是否还遵循像TPA3116 21V供电情况下,2×50W 4Ω   如果我一边的功率消耗较小,另外的功率会自己转向另一边吗?

  • 21V 电压、4Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 50W (TPA3116D2)
    24V 电压、8Ω BTL 负载条件下的功率为 2 × 30W (TPA3118D2)
    手册并未要求负载要一致. 如果一边的功率消耗较小,另外的功率不会自己转移
  • 您好,两款可以带不同负载。 不知您的应用是什么? 您是问两款是否都是相同电压,相同负载,输出功率是否一致是吗?

  • 不是的,我想问假设我用TPA3116这款芯片,双声道模式(BTL),然后我右声道用的是一个4Ω 50W额定功率的扬声器,右声道我用的是一个4Ω 30W额定功率的扬声器,这种搭配可以嘛?还有就是音频输入的时候,左声道输入的全频2.0的左声道音源,右声道输入的是经过截频的音源
  • 您好,可以看下datasheet 7.2 Functional Block Diagram 关于TPA3116 的内部架构,可以看到左右声道是独立的,都独立的路径,所以可以是不同的输入源。
    同样输出也是,只要不超过负载的额定功率即可。