TAS5825正常输出音频信号一段时间后,芯片进入sleep模式,喇叭没有声音。
读取相关寄存器发现DEVICE_CTRL2 寄存器设置为0x03,上电之后STATE_RPT 寄存器值为0x03,一段时间过后DEVICE_CTRL2仍然是0x03,STATE_RPT变成了0x01,然后就没有音频输出了,PVDD为12,VDVDD为3.3V,电压正常,LRCLK/SCLK也正常,寄存器CHAN_FAULT Register (Offset = 70h) 为0x08, 出现left channel DC fault,不知道怎么消除