我用1PCS TAS5342 输出到4个speaker ,用MCU控制 它的 /RESET 和12V VDD,正常上电和软件Standby pop-noise 都很小了。但是
突然拔掉电源后会有 一个拖长的尖叫声,要怎么解决啊?
线路按参考设计的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以抓取一个输出端的波形图看一下。
猜测这个拖长的尖叫声应该与speaker两端的掉电快慢有关,故建议可以尝试着调整电容C125,C124的容值,这个容值可能会影响掉电之后的稳定时间。
您好,单端接法时推荐附件加运放稳定参考点的原理图接法,请参考。
TAS5342L的最低工作电压为10.8V,低于这个电压,如果没有/RESET或/Shutdown信号把芯片置于复位状态,芯片工作可能不正常。比较彻底的解决办法是当电压低于这个值时,用MCU或硬件电路产生一个复位信号给TAS5342L。如果你用的单片机内部有电压比较器,你可以用电压比较器进行电压判断,当电源电压低于一定值时,触发电压比较中断,输出一个低电平复位信号。如果你用的单片机内部没有电压比较器,而有ADC,你也可以ADC实时监测电源电压。但ADC的速度比电压比较器要慢很多,只有在电源电压跌路速度很慢时这种做法才有效,否则,会出现啸叫声产生了,MCU还没有来得及反应的情况出现。如果MCU内部电压比较器,ADC都没有,你可考虑外部自己搭建复位电路,但这要增加一些电路成本。
建议用示波器观察一下掉电时电压的下降的波形。看电压降到多少伏时出现叫声,然后在设定上面提到的阈值电压时有个依据。