请问有人可以提供AIC3106的参考带码码源吗? 目前官网找到的以及其它COMMUNITY的案例都是针对LINUX驱动。有看到几个基於DSP的案例。但是对于SELECT PAGE FOR两个REGISTER中的PAGE1没有太多说明。似乎大家都不太调整PAGE1的PARAMETER以及需要FILTER去设计特殊音效。CSDN有找到一些REGISTER的中文对照。其它基於AIC3106驱动其实都是从AIC3104参考来的。真正针对纯FIRMWARE控制CODEC的案例太少了。
我们需要协助
1. AIC3106 INIT
包括完整PAGE0 / PAGE1的TABLE C MATRIX
2. 如果有功能模块组合的案例更好
麻烦各位神友们协助一下