This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3116 FAULT问题请教

关于TPA3116的 FAULT功能,请教以下几个功能

1,FAULT自动恢复的标准

2,自动恢复处理的周期

3,热保护的判定标准

4,电源电压会影响热保护吗?

5,过热,对电源和地短路,功放检测保护这些FAULT事件,FAULT引脚有什么不同

6,直流检测保护这个如果出现问题怎样才能恢复,这个现象要怎么模拟。

 
 
  • FAULT 的原因有多种, 其中 Over Current, Over Temperature, Too High DC Offset 是锁存的, 一旦出错不会自动清除.
    而 Under Voltage on PVCC, Over Voltage on PVCC 恢复会自动清除.
  • 1. fault自动恢复的标准: 当芯片出现DC detect,short circuit,over themal 现象时,内部启动保护电路,从而进入保护状态,如果想自动恢复,可以将fault 引脚和SDZ 接在一起,当fault为低时,SDz也为低,此时芯片输出disable,输出高阻抗。 当DC detect,short circuit,over themal 现象消除时,为高电平,那么SDZ也为高,TPA3116 enable,进入正常工作状态。

    2. 不论是DC detect,short circuit还是over themal, 都有个threshold 值,那么低于这个值就不会发生报错。 比如过热的标准是150度, 那么当芯片结温低于150度时候,就会自动恢复。

    3. 同上,结温超过150度为热保护标准。
    4. 有影响,电源电压和输出功率是有关的,输出功率越大,电流越高,那么芯片温度越高。所以合理的layout是提高散热的重要方法。
    5. 不论进入哪种保护状态,fault引脚都一样,都是低电平输出。
    6. 看下table 5在不同电压下,DC detect的threshold 电压标准。
    模拟的话,要看输出波形,输出差分信号的duty cycle超过60% 会触发DC detect保护,或者差分信号的极性在某个时间段内是相同的,这个时间标准是420ms,相同极性大于420ms也会触发DC detect保护。