This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS5805 MONO 模式,可以調整成只撥放左或右 聲道嗎?

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

請問 TAS5805的 MONO 模式,可以播放調整成只撥放左或右 聲道嗎?

我把兩個 TAS5805 線路規劃成 Mono模式,但是I2S 是雙聲道輸入 

我可以用兩個Mono:

第一個TAS5805 設定右聲道靜音,只撥放左聲道 (L)

第二個TAS5805 設定左聲道靜音,只撥放右聲道(R) ,這樣等於是左右都有的stereo。

因為每一個單體喇叭,都會有一個TAS5805,所以我想做成以下兩種應用方式,不知是否可行

應用1 (mono輸出): 

只有一個mono喇叭時:

I2S 輸入-> TAS5805 = Mono 

應用2 (stereo輸出):

同一個 I2S訊號,同時有兩個 Mono的喇叭時:

I2S 輸入 -> TAS5805( L mute)  = Right channel

I2S 輸入-> TAS5805 (M mute) =  Left channel

  • 您好,根据您的描述,您应该就是指的2.1声道的实现。您看下这个Figure 53  2.1 (2.1 CH with Two TAS5805M Devices) Application Schematic的应用电路图,和您的描述是一致的,您看下:

  • 不好意思,可能我沒有敘述清楚,應該說喇叭架構如上圖

    同一個I2S輸入源,如果只有一個上圖的喇叭時,可以做mono 輸出

    但如果我買了2個(2個mono) 一模一樣的喇叭時. 又可以將兩個mono 喇叭分成一個左聲道,一個右聲道來使用

    不知道是否可以這樣做?

  • 您好,通常具有左右声道的属于立体声,指的是左右两个声道的波形是不一样的,有相位差的,从而产生立体声效果。
    如果将两个mono效果的喇叭接在左右声道上,其实也是没有立体声效果的,因为这两个声道的波形相位完全一致,效果还是单声道的效果。
  • 請問有辦法把左右聲道分離出來嗎?

    或是可以通過暫存器達到效果:

    1. 一邊的mono關掉左聲道聲音,變成只有右聲道有聲音

    2. 另一邊的mono關掉右聲道,變成只有左聲道有聲音

    用這方法做成立體聲

    這樣可行嗎?