This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV320ADC3101 EVM 問題詢問

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

Dear team,

目前使用TLV320ADC3101 EVM + USB-MODEVM,遇到一些問題想要詢問:

HW設定如下:

SW設定如下

目前在这样的设定下,想要使用audition录制声音,在HW设定的地方遇到下面错误:

想请问是不是有哪些地方设定不对?

非常感谢!

Kane

  • 您好,您可以参考EVM user's guide中的步骤一步步进行,先看下硬件上的配置都是都没问题。通过这个截图看,硬件首先是有问题的,输入输出都没工作。
    另外,就是在当CS软件启动之后,先按照Figure 3的图示,看下是否系统兼容性设置正确?
    www.ti.com.cn/.../slau267a.pdf
  • Hi Kailyn:

    目前的設定是按照文件 slau267a.pdf 的 3.2 EVM Connections 設定的:

    硬體部分----------
    TLV320ADC3101 EVM :
    按照table 2. List of Jumpers and Switches 設定,差別只在W11我是Installed。
    USB-MODEVM:
    SW2按照CS上的Quick Start Info中的USB-MODEVM Audio Interface Conficuration 設定,除了A1設定在HO。

    軟體部分----------
    將ADC3101 CS的相容性設定在 Windows XP (Service 3)並且套用,接著以系統管理員身分執行ADC3101 CS。
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    照著上面的設定,USB-MODEVM的D2、D3、D4、D5、D7都有正常亮燈,但是遇到Kane Wan88所提及的問題。



    另外,
    將TLV320ADC3101 EVM上的W11 設定成Not Installed,並且將USB-MODEVM上的SW2的A1設定成LO。
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    這樣的設定就是完全照著slau267a.pdf 所設定,但是ADC3101 CS反而找不到EVM:
    ADC3101 CS上的firmware name與version是空白的,ADC3101 CS上的USB燈沒有亮。


    以上麻煩幫忙分析,謝謝!
  • 您好,从截图来看,USB_AudioEVM  没有工作,所以可看下PC的设备管理器中,是否有出现USB_MODEVM 在NI-VISA USB Devices 和Sound, video and game controllers下面

    另外,如果jumper 和switches 接法都没问题的话,CS找不到EVM,建议您卸载掉CS然后重新安装一下试试呢?

    或者换台电脑,在其他PC上,比如找个Win7的系统试试?

  • Hi Kailyn:
    1.在Sound, video and game controllers下面有看到USB-MODEVM
    2.在USB下沒有看到MODEVM
    3.CS卸載後重新安裝還是認不到
    4.換電腦還是認不到
    5.換Win7系統還是認不到
    想請問是否還有其他可能性?
    Thanks,
    Odyssey
  • 您好,在Sound, video and game controllers下面有看到USB-MODEVM,那么在NI-VISA USB Devices 下面呢? 在设备管理器中您是否没有“NI-VISA USB Devices ”这个选项?
    我怀疑您的系统中没有NI-VISA drivers,导致CS上连不上EVM board。
  • 您好,我将您的问题同时也升级到英文E2E论坛上,请教我们的资深工程师,他已给出回复。 您按照他的建议也试试,看是否能解决您的问题,如有问题,随时联系:
    e2e.ti.com/.../914639