Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS3A5018, SN74CBTLV3257
我有4組 I2S 訊號源,但需要能夠選擇使用哪一個,需要一個切換器
目前有看到 TMUX1574 或是 TS3A5018 似乎可以使用,但是這樣樣用到3顆IC
請問是否有其他建議的IC可以用?
謝謝
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS3A5018, SN74CBTLV3257
我有4組 I2S 訊號源,但需要能夠選擇使用哪一個,需要一個切換器
目前有看到 TMUX1574 或是 TS3A5018 似乎可以使用,但是這樣樣用到3顆IC
請問是否有其他建議的IC可以用?
謝謝
頻率小於15MHz(4.608 MBit/s), 電壓3.3V
不一定要一顆16通道,2~3個八通道串聯也可以
剛剛有看到 TS3A5071 似乎也可以
還是您有建議使用的型號呢?
謝謝
請問 串聯兩組 TMUX1574 , 中間需要加上 buffer嗎?
如˙下圖,U26,2選1 ,U27,2選1 然後U26, U27的輸出分別再接到 U28 選一組做輸出。
U28(綠色框線的訊號) 會先連接到SN74LVC1G125DBVR 在輸出到DSP