我有4組 I2S 訊號源,但需要能夠選擇使用哪一個,需要一個切換器
目前有看到 TMUX1574 或是 TS3A5018 似乎可以使用,但是這樣樣用到3顆IC
請問是否有其他建議的IC可以用?
謝謝
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有4組 I2S 訊號源,但需要能夠選擇使用哪一個,需要一個切換器
目前有看到 TMUX1574 或是 TS3A5018 似乎可以使用,但是這樣樣用到3顆IC
請問是否有其他建議的IC可以用?
謝謝
頻率小於15MHz(4.608 MBit/s), 電壓3.3V
不一定要一顆16通道,2~3個八通道串聯也可以
剛剛有看到 TS3A5071 似乎也可以
還是您有建議使用的型號呢?
謝謝
請問 串聯兩組 TMUX1574 , 中間需要加上 buffer嗎?
如˙下圖,U26,2選1 ,U27,2選1 然後U26, U27的輸出分別再接到 U28 選一組做輸出。
U28(綠色框線的訊號) 會先連接到SN74LVC1G125DBVR 在輸出到DSP