Other Parts Discussed in Thread: TPA6132A2
TPA6132A2的15pin SGND需要在耳机插座附近和PGND连接, 对吗?
如果我将TPA6132A2放在主板上, 主板用一个插座做输出连接, 然后连接一根20CM的线到耳机输出插座. 请问如果我只用一个3Pin的插座和线, 而将TPA6132A2的15pin SGND在主板输出插座附近和PGND连接, 会有什么影响?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPA6132的SGND最好连接到耳机插座的PGND。
该pin脚可以理解为是一个输入引脚,用来确定输出信号的共模电平。由于耳机是以插座地作为共模电平点,所以我们建议连接到该引脚上。
如果连接到PGND,需要具体考虑情况,您的耳机插座的地和PGND之间的电平差会有多少,如果过大,例如几百mV,那么容易产生pop声还有直流失调等现象。
请教TPA6132A2 G0、G1控制 我加了上拉电阻10K 发现电压为0.几而且G0、G1分别一正一负,电源电流也是十多甚至二十多mA其他电路正常,后改为10K串联分压,也不行 最后去掉了上拉电阻10K 留下10K下拉 结果测量时电流达到3A没及时发现 芯片给烧了……
z制作电路参考官方PDF Figure 24. Typical Application Configuration with Single-Ended Input Signals 恳请解答 谢谢~!
你好,
Datasheet中的电路只是一个应用简图,建议你参照我们的EVM板再检查一下电路是否有问题,供电电压范围是否正常,芯片底部裸露焊盘连接是否正确等等。
http://www.ti.com/lit/ug/slou230/slou230.pdf
谢谢!
谢谢~! 参照EVM中G0、G1连接,问题已解决。
不知道G0、G1内部是否有上下拉电阻呢,不然悬空时怎么也按低处理?
不过我很惊讶啊 昨晚3A的电流不知道怎么过去的,那颗芯片居然还是好的…