This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tlv320aic3109 录音没有声音

首先我用tlv320aic3109 播放音乐 是没问题的。

录音是没有声音的,但是录制的文件大小都正常

但是我用audacity 点一下录音再点一下播放之后。

再单独录音 ,录音就有声音了 ,怀疑是寄存器没有配置?

通过audacity控制时 把寄存器打开了?

谁有配置这个tlv320aic3109 录制打开的 寄存器正确配置么?

  • 您好,
    查看下
    page0, register37,bit 7 是0吗 --> powering down the DAC
    page0,register107,bit 3 是1吗--->enable the digital filter path way for the ADC
  • 额。linux 下 这个寄存器如何查看呢?
    这种可以么?
    nvidia@tegra-ubuntu:~$ sudo i2cdump -f -y 6 0x18
    [sudo] password for nvidia:
    No size specified (using byte-data access)
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
    00: 00 00 00 10 04 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 80 ...??......?...?
    10: 80 ff ff 78 78 78 78 78 78 06 00 fe 00 00 fe 00 ?..xxxxxx?.?..?.
    20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 ...........??...
    30: 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 ...?......?.....
    40: 00 04 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 .?......?.......
    50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    60: 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ......?.........
    70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    80: 00 00 00 10 04 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 80 ...??......?...?
    90: 80 ff ff 78 78 78 78 78 78 06 00 fe 00 00 fe 00 ?..xxxxxx?.?..?.
    a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 ...........??...
    b0: 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 ...?......?.....
    c0: 00 04 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 .?......?.......
    d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    e0: 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ......?.........
    f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
  • 37换成16进制数是25,应该看20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 ...........??...这一行的5列,即第6列
    107换成16进制数是6B,应该看60: 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ......?.........这一行的第B列。
    把对应的寄存器配置一下,再试试看是否可以。
  • 还是没有声音
    37本来就是00
    107 我改成了04 , 0000 0100 如下

    nvidia@tegra-ubuntu:~$ sudo i2cset -f -y 6 0x18 0x6B 0x04
    [sudo] password for nvidia:
    Sorry, try again.
    [sudo] password for nvidia:
    nvidia@tegra-ubuntu:~$ sudo i2cdump -f -y 6 0x18
    No size specified (using byte-data access)
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
    00: 00 00 00 10 04 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 80 ...??......?...?
    10: 80 ff ff 78 78 78 78 78 78 06 00 fe 00 00 fe 00 ?..xxxxxx?.?..?.
    20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 ...........??...
    30: 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 ...?......?.....
    40: 00 04 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 .?......?.......
    50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    60: 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 04 00 00 00 00 ......?....?....
    70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    80: 00 00 00 10 04 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 80 ...??......?...?
    90: 80 ff ff 78 78 78 78 78 78 06 00 fe 00 00 fe 00 ?..xxxxxx?.?..?.
    a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 ...........??...
    b0: 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 ...?......?.....
    c0: 00 04 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 .?......?.......
    d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    e0: 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 04 00 00 00 00 ......?....?....
    f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

    配置完后 录音还是没声音
  • 您好,寄存器Register 15 是PGA Gain,增大PGA gain试试能否听到声音?
    另外,Register 25, MICbias 设置为2.5V。
  • Register 15 是0F 00: 00 00 00 10 04 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 80 这个目前是0x80 
    Register 25 是19 10: 80 ff ff 78 78 78 78 78 78 06 00 fe 00 00 fe 00 这个目前是0x06 
    上面两个参数 会随我开启录制时发生变化,变成15变成00,增益为0db,25的06变成86
    我觉得可能不是增益问题,听起来像录制静音了一样,不是声音小。
    我只要打开 audacity,再关掉audacity ,录音就正常有声音了,所以怀疑是不是有初始化的参数我没有配置,通过打开audacity 将配置重新配置了一遍,然后就可以录音了。

    那么初始化都需要配置哪些寄存器?

  • 您好,不知您的问题解决了没,AIC3109的初始化顺序在下面这个帖子中有给出详细步骤:
    e2e.ti.com/.../710652

    1. Configure register coefficients for Clocks/PLL, Enable PLL if used, program digital audio format etc... power up DAC/ADC but keep muted.

    2. same as 1. but tag on AGC configuration, then enable AGC,


    3. Same as 2 but don't enable AGC, you can program AGC coefficients or not.


    4. same as 2 but don't enable the MIC input.

    ---------------------------

    general guidance for input/output setup
    after clocks/PLL/digital audio format are all configured, configure input/outputs。
    另外,这个帖子中给出了AIC3104的配置, 不同的是AIC3104 有两个ADC和DAC的相关配置, 可以去除,其他配置和AIC3109 差不多相同,可以参考下。希望您的问题能得以解决。