This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV595用作PWM驱动器驱动TEC(热电制冷片)输入以及SYNC连接、输出电压问题

Other Parts Discussed in Thread: DRV595

请教各位老师,关于DRV595用作PWM驱动器问题,想请教一下

 

DRV595芯片与D类功放芯片TPA3113系列是同一类芯片,即DRV595可作为D类功放芯片,现在需要用到DRV595驱动TEC(半导体制冷片),TEC需要双极性电流,即如果电流从左到右是制热,那么电流从右到左是制冷,占空比大于0.5时极性反转,

 

现在有几个问题想请教一下:

 

  1. 输入的是PWM信号,单端输入PWM的时候,是直接连接到IN+还是经过DAC以后再输入IN+?  IN-是否通过供电电源分压为电源的一半?

     

    还有看规格书,IN+,IN-范围是–0.3 to 6.3V,但是看到评估板参考原理图IN-通过供电电源分压连接到IN-,这样如果供电电源是24V,那么连接到IN-电压就是12V了,这不是与规格书矛盾吗?

    评估板说IN+电压大于IN-电压时,输出极性反转,如果24V供电,IN+最大电压是不是要大于12V? (24V分压一半连接到IN-)

     

    请各位老师解惑,谢谢

     

  2. 如果输入的是差分PWM信号,请问DRV595又该怎么连接呢?

  3. 输入的PWM信号频率有要求吗?最小、最大分别是多少?

    输入的PWM幅值有要求吗?

  4. DRV595的SYNC引脚怎么连接的? 看了DRV595规格书,该引脚是时钟输入或者输

    出,由GAIN/SLV 引脚确定输入或者输出,如果是作为输入,请问怎么连接?作为输出呢?

  5. 如果DRV595供电电压是24V,最大输出到负载的最大电压是多少?

       U0=(2D-1)*24V,D是占空比,U0是负载两端电压,所以最大输出电压接近24V,

    请问是这样吗?

     GAIN/SLV引脚是选定增益的,请问这个增益和输出到负载两端电压有关系吗?

    如果有关系,怎么计算呢?

     

     

  6. 振荡器频率我选1200KHZ(见图1),输出的LC滤波器是怎么计算的呢?

     图1

    我说下我的计算方法,请帮忙指正

     根据

    公式中,fs是振荡频率,f0是截止频率,HLP=-60dB,

    振荡器频率我选1200KHZ(见图1)

     

    -60dB=-40LOG(1200KHZ/F0),算出f0=38KHZ,

    然后根据,算出L和C

     

    请问是这样计算吗?

     

  7. 自举电容是固定0.22UF吗?(参考设计是0.22UF)还是需要根据我的具体应用计算?

     

  8. 规格书是输入和供电有上单顺序要求,请问具体电路怎么连接?见下图

     

     期望得到各位大佬的回复,非常感谢!