This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS5755 POP 声

做soundbar 2.1 使用 tas 5755 , 现在是开机左右声道会有POP声,按规格书是有RAM UP功能,但设置都无效果   ,做 低音炮就无杂音 ,低音是BTL, 左右声道系SE 只要RAM UP有效果才能避免开机POP声,但现在发现RAM UP 功能无法启用。请教一个如何去掉POP  

1.掉电的时候建议先将reset拉低,再断电。从而抑制POP声。2.开机或关机的时序注意先mute,等电压起来之后再unmute。
掉电一样,先mute,再掉电,看是否能抑制开关机时的POP声。  这个两个方法都使用过,还是无作用,只有使用RAM UP 时候,才能去掉POP,目前就是 RAM UP 功能无法使用