This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3124D

1. 设定一定的增益,输入电压和输出功耗有关系吗?不失真的前提下是不是输入电压变化,输出功耗不变

2. 用1KHz的声音信号,经过TPA3124D功放,再搭载一个RC低通滤波器(截止频率33KHz),测量出的正弦波可以作为选择喇叭的依据吗

  • 1. 首先理解你的输出功耗为输出功率,那么输入电压变化的时候,输出信号的幅度在增益一定的情况下也会发生变化,输出功率也会发生变化。

    2. 通常的测试也是在功放输出后面接低通滤波器来获取模拟信号,所以可以用来依次选择喇叭。

  • 你好,对于以上的问题

    1:输入电压与输出功耗没有直接关系。 输入电压的高低决定输出电压的最高值,即输出功耗的最大值。在不失真的前提下改变输入电压,会改变输出功耗的最大值。如果此时输出幅度没有达到满值。则改变输入电压不会影响输出功耗。

    2:用单频1Khz信号做为选择喇叭的依据,根据输出正弦波的满值来确定输出的功率值。

  • 对于功放,不失真的通常理解是输出没有截顶失真。对于AB类的speaker PA,可以用示波器看输出信号是否有截顶,或者说输出信号是不是和输入信号相比只是幅度不一样。

    对于不失真的信号输出,可以理解为Vout=Av*Vin;其中Av是信号通路的增益。

    另外,对于差分输出的功放,可以粗略理解为输出信号最大不失真Vpp=2×VDD