This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tpa3255 芯片发热的问题

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255-Q1, TPA3255, TL074, TMUX1134

你好TI。TPA3255-Q1今天照官方的图纸出了一个SE工作模式的样板,PVDD是24V供电,GVDD用LDO_ADJ调成10.46V。带4个喇叭(8Ω),输入端用模拟开关控制信号(要么打开,要么接地)。计划单片机单独控制喇叭。可以正常发声。

上电之后顶部的焊盘迅速发热,在没有放音频的情况下功率只有2W但是用了散热片也是很烫。请问是正常情况吗?

我需要用更大的散热片来进行压制?

芯片顶部的焊盘是接GND的,我需要用钎焊的形式把散热器和焊盘链接再接到地?还是涂导热胶压制就可以。

请问这个温度正常情况下是会怎么样的?

  • 您好,
    在芯片reset 状态下,芯片很烫应该是不正常的,您可以把电路图附上吗
    发热时,CLIP_OTW和FAULT管脚是什么电平呢?
    Thermal pad与散热片之间涂导热胶就可以。
  • 我强行给RESET拉低,这时候确实是不烫的,OTW和FAULT是高电平。

    但是只要RESET处于高电平,芯片迅速发热(不管有无播放音频),之前用的TPA3116只是在播放大音量时,温度才会显著上升。

    所以我对这个发热存在疑问,是不是让RESET处于H时,芯片必定发热,而且需要一个大型的散热器来进行压制,而且IC的升温在时间上是怎样表现的?

    比如一般上电几秒会稳定在75℃?后续如果没有异常,是否会一直保持在这个温度?温度还会变的更高吗?

    有没有什么其他方法比如降低音量,改成BTL模式(2个喇叭)来降低功率,这样发热是不是会低一点。

    图如下,参考的EVM板和pdf。我们的设备可能不能用大电容,只能先用220uF的顶着

  • 你好,我发现一个新问题,4*SE模式,reset,M1,M2全部拉高。

    A和B通道能放出音乐,并且电感可以观测到方波,

    C和D通道上电po了一声就没了,无法放出音乐,而且电感也观测不到波形

    请问这是什么情况?

  • 我查看了您的电路图没发现异常的地方,您在测A、B、C、D通道时,是每个通道单独测的还是一起测的呢,都是在SE模式下测的吗
    A、B、C、D应该是一样的,注意SE模式与BTL模式\PBTL模式下输出电路是不一样的
  • 播放异常已经解决了。是后端输出有虚焊。上电之后falut输出低,CD被关闭。

    这个芯片就是这么发热的吗?我定制的散热片还没到,现在都不敢长时间上电,用大音量播放。

    一般是加了这个大散热片后温度稳定在75摄氏度?

  • tpa3255 -q1的RθJA为50.7℃/W,RθJC(top) 为0.36℃/W,那么芯片外壳顶部至环境的温度可大致估算为 RθJA-RθJC(top)的差,因此在不加散热片的境况下,温度应该是比较高的。
    加了散热片也不一定稳定在75摄氏度,这个由散热片的热阻、环境温度、芯片的发热功率等决定的
  • 你好,还有个问题,片子未焊接,我用万用表测试IC的GND管脚。
    芯片顶部的散热焊盘GND和输出侧的GND(25/26/33/34/41/42)是相通的,但是和输入侧的GND(12/13)又是不通的。
    官方的pdf和EVM板子把这些GND均是直接大铜皮全部连接在一起。
    所以我是否有必要把两个GND进行隔离?(这个TPA3255我是作为一个模块插在母板上的,最终还是共地的)
  • 您是说您需要设计的TPA3255电路板是一个模块,是不能单独工作的?
    您需要设计的TPA3255模块包含哪些电路,输入输出接口有哪些信号
  • TL074前级放大和TPA3255,再加一个4路模拟开关(TMUX1134)在一个板子上。作为我的子板。

    外部音频信号输入到TL074,经过模拟开关,再到TPA3255(SE模式)。

    单片机通过电平来使能这个单刀双掷的模拟开关,来实现独立控制4路喇叭。

    是否有必要进行割地,把后端输出的地和前端的地隔开?

    因为我测量IC的GND管脚时发现输入侧和输出侧的GND是不通的,但是官方设计的板子又是大铜皮直接连通的,这里有什么解释吗

  • TPA3255芯片内部输出级是开关电路,有可能会影响前面输入级的信号,关于这个GND的问题,我再确认下
  • 您可以参考下面帖子对GND的处理,即使用0R电阻或铁氧体磁珠对输入和输出侧的GND进行单点连接

  • 你好,最后请问。磁珠或者0R对电流功率有要求吗?普通的0805联通就可以?

  • 我认为这个主要是信号的回流电流的大小,每个信号的参考点选对了,这个电流应该是很小的