我们再使用TI的TLV32AIC3104遇到了一些问题,想咨询下如何解决。
我们将TLV32AIC3104用于两个功能:
1、HPout输出直流量和交流量,所以我们使用的方案是HPROUT-HPCOM(HPCOM和HLCOM接在一起)得到所想要的输出;
2、LINE2 输入直流量和交流量,我们将输入的信号做了衰减,并给上1.65V的偏置电压做检测;
出现的问题如下:
1、同样的增益情况下,HPROUT和HPRCOM的差值,与HPLOUT和HPLCOM差值不同,大的达到10mV;
2、通过LINE2L和LINE2R做输入,将HPLOUT,衰减后,通过1.65V的偏置后输入到LINE2L,通过我们CPU内部转发I2S数据输出到HPROUT,测量HPROUT发现偏置电平变成了1.5V,经过我们放大波形就偏了。
附件是我们做的DEMO板原理图(通过飞线接了IIS接口和RST)