Other Parts Discussed in Thread: PCM1798
请问PCM1798芯片配置成单通道输出时数据是如何采集的,是采集I2S其中一个通道,还是把整个数据当一个声道采集,就像DSD一样?
我理解的是:MONO和CHSL都配置成“1”,此时输出I2S数据的R通道,另一个芯片把MONO配置成“1”,CHSL配置成“0”,此时输出I2S数据的L通道,两个芯片共用时钟和数据,芯片根据配置的通道采集对应的数据,另一个通道的数据丢弃。
芯片手册没有看到这块是如何处理的,麻烦大神帮忙指导一下,谢谢!