您好,
我用I2S连接TAS2110输出音频数据,I2S配的采样频率是16k,SBCLK和FSYNC的比率是64 (TDM_DET寄存器值为0x21)。
但是"page0 0x24" 对应的INT_LTCH0寄存器的值一直为0x4,"Interrupt due to TDM clock error",并且一直都没有声音。
(由于出现TDM clock error之后会自动把PWR_CTL置为0xe,所以我还修改了INT_CLK的值为0x45,所以寄存器中能看到PWR_CTL一直是0xC。)
我打印了寄存器列表,麻烦您帮忙看一下是TAS2110配置错了,还是I2S传过来的时钟有问题,感谢~